This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:距离测量性能问题。

Guru**** 1626150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364430/opt3101-distance-measurement-performance-issues

器件型号:OPT3101

HELLOW (HELLOW)

    我们拥有同一产品的多个单元、并且我们正在监控它们的幅度以便保持一致。 但是、距离测量的波动会有很大差异。 这样做的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

     您是否可以定义"距离测量的波动有显著差异"? 这话具体是什么意思。 它们以 mm 为单位有多大不同? 出现距离波动时、与目标之间的总距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登。

      在4m 处、距离波动约为±25mm。 在8m 处、距离波动约为±85mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meiling、

     在4m 处、有+/-25mm 波动的误差小于1%。 在8m 处、出现+/-85mm 波动时、正好处于1%。 总体精度非常好。 如果波动导致问题、则增加 OPOT3101中的平均值计算。 通常、32或64是一个良好的平均值。 提高采样率以克服缓慢的平均值计算响应。 看起来你有一个好系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,·G·

     1.我设置了平均值,参数设置如下。

    如何选择 Auto HDR Scale (自动 HDR 缩放)和 H Threshold (H 阈值)的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meiling、

     这两种设置都用于高级使用。 几乎始终应将其设置为默认设置。 我从未见过需要更改这些设置的用户。  

    超级 HDR 比率应为64

    H 阈值应为26000