This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:波形配置成功、但未发生 frameStart INTR

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1354261/awr2944evm-waveform-configuration-success-but-framestart-intr-not-occurs

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

使用以下命令列表测试波形配置

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 4
channelCfg 15 15 0
adcCfg 2 0
adcbufCfg -1 1 0 0 1
lowPower 0 0
profileCfg 0 76.175 4.42 1.2 21.98 0 0 8.30078125 1.0 512 25000.0 0 0 42
advChirpCfg 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
advChirpCfg 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1024 1 0 0 0 0
advChirpCfg 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2048 1 0 0 0 0
advChirpCfg 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3072 1 0 0 0 0
advChirpCfg 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4096 1 0 0 0 0
advChirpCfg 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5120 1 0 0 0 0
advChirpCfg 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6144 1 0 0 0 0
advChirpCfg 7 0 1 0 0 0 0 0 64 1 7168 64 0 0 0 0
advChirpCfg 8 0 1 0 0 0 0 0 64 1 8192 64 0 0 0 0
advChirpCfg 9 0 1 0 0 0 0 0 64 1 9216 64 0 0 0 0
advChirpCfg 10 0 1 0 0 0 0 0 64 1 10240 64 0 0 0 0
LUTDataCfg 0 0
LUTDataCfg 1 43333333.33332825
LUTDataCfg 2 0
LUTDataCfg 3 0.17999999999999972
LUTDataCfg 4 0
LUTDataCfg 5 15
LUTDataCfg 6 0
LUTDataCfg 7 0.0 241.875 123.75 5.625 247.5 129.375 11.25 253.125 135.0 16.875 258.75 140.625 22.5 264.375 146.25 28.125 270.0 151.875 33.75 275.625 157.5 39.375 281.25 163.125 45.0 286.875 168.75 50.625 292.5 174.375 56.25 298.125 180.0 61.875 303.75 185.625 67.5 309.375 191.25 73.125 315.0 196.875 78.75 320.625 202.5 84.375 326.25 208.125 90.0 331.875 213.75 95.625 337.5 219.375 101.25 343.125 225.0 106.875 348.75 230.625 112.5 354.375 236.25 118.125
LUTDataCfg 8 0.0 292.5 225.0 157.5 90.0 22.5 315.0 247.5 180.0 112.5 45.0 337.5 270.0 202.5 135.0 67.5 0.0 292.5 225.0 157.5 90.0 22.5 315.0 247.5 180.0 112.5 45.0 337.5 270.0 202.5 135.0 67.5 0.0 292.5 225.0 157.5 90.0 22.5 315.0 247.5 180.0 112.5 45.0 337.5 270.0 202.5 135.0 67.5 0.0 292.5 225.0 157.5 90.0 22.5 315.0 247.5 180.0 112.5 45.0 337.5 270.0 202.5 135.0 67.5
LUTDataCfg 9 0.0 185.625 11.25 196.875 22.5 208.125 33.75 219.375 45.0 230.625 56.25 241.875 67.5 253.125 78.75 264.375 90.0 275.625 101.25 286.875 112.5 298.125 123.75 309.375 135.0 320.625 146.25 331.875 157.5 343.125 168.75 354.375 180.0 5.625 191.25 16.875 202.5 28.125 213.75 39.375 225.0 50.625 236.25 61.875 247.5 73.125 258.75 84.375 270.0 95.625 281.25 106.875 292.5 118.125 303.75 129.375 315.0 140.625 326.25 151.875 337.5 163.125 348.75 174.375
LUTDataCfg 10 0.0 151.875 303.75 95.625 247.5 39.375 191.25 343.125 135.0 286.875 78.75 230.625 22.5 174.375 326.25 118.125 270.0 61.875 213.75 5.625 157.5 309.375 101.25 253.125 45.0 196.875 348.75 140.625 292.5 84.375 236.25 28.125 180.0 331.875 123.75 275.625 67.5 219.375 11.25 163.125 315.0 106.875 258.75 50.625 202.5 354.375 146.25 298.125 90.0 241.875 33.75 185.625 337.5 129.375 281.25 73.125 225.0 16.875 168.75 320.625 112.5 264.375 56.25 208.125
frameCfg 0 0 64 16 512 3.41704 2 0
guiMonitor -1 2 1 0 0 0 1
cfarCfg -1 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
cfarCfg -1 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0 1
compressionCfg -1 1 0 0.5 8
intfMitigCfg -1 15 18
localMaxCfg -1 6 40
antennaCalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
analogMonitor 0 0
calibData 0 0 0
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
sensorStart

它的启动正常。

 毫米波回调函数为:

static int32_t MmwDemo_eventCallbackFxn(uint8_t devIndex, uint16_t msgId, uint16_t sbId, uint16_t sbLen, uint8_t *payload)
{
    uint16_t asyncSB = RL_GET_SBID_FROM_UNIQ_SBID(sbId);

    /* Process the received message: */
    CLI_write("[Msg Id: 0x%x] [Sub Block Id: 0x%x]\n", msgId, asyncSB);

打印

Done
mmwDemo:/>
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90

Done
mmwDemo:/>
sensorStart


[Msg Id: 0x80] [Sub Block Id: 0x4]
Debug: Init Calibration Status = 0xffe

All commands are sent, waiting for response from device
[Msg Id: 0x80] [Sub Block Id: 0x12]
Sensor Started
Done

此外、我在 MSS 中添加了一个 frameStart ISR、

#define WAVEFORM_CFG_INTR   CSL_MSS_INTR_DFE_FRAME_START_TO_MSS

static void frame_start_ISR (void *arg)
{
    // int32_t         errCode;
    // MMWave_MCB*    ptrMMWaveMCB = (MMWave_MCB*)arg;
    // updateAdvChirpCfg(ptrMMWaveMCB, &errCode);
    gFrameCounter++;
    SemaphoreP_post(&gMmwMssMCB.UartExportSemHandle);

    HwiP_clearInt((uint32_t)WAVEFORM_CFG_INTR);
    return;
}

int32_t register_frame_start_intr(MMWave_Handle ptrMMwaveHandle)
{
    int32_t           retVal = 0;
    int32_t           status = SystemP_SUCCESS;
    HwiP_Params       hwiPrms;

    HwiP_Params_init(&hwiPrms);
    hwiPrms.intNum      = WAVEFORM_CFG_INTR;
    hwiPrms.callback    = &frame_start_ISR ;
    hwiPrms.args        = (void *)ptrMMwaveHandle;
    status              = HwiP_construct(&frameStartHwiObject, &hwiPrms);

    if(SystemP_SUCCESS != status)
    {
        retVal = -1;
    }
    else
    {
        HwiP_enableInt((uint32_t)WAVEFORM_CFG_INTR);
    }

    return 0;
}

如果 frameStart INTR 出现、它应在 mmwDemo_mssUartDataExportTask 中打印 frameCnt

void mmwDemo_mssUartDataExportTask(void* args)
{
    while (1)
    {
        /* Export the Data: */
        CLI_write ("Frame: %d\n", getFrameCounter());
        SemaphoreP_pend(&gMmwMssMCB.UartExportSemHandle, SystemP_WAIT_FOREVER);
        if ((gMmwMssMCB.ptrResult.size[0]) == sizeof(DPC_ObjectDetection_ExecuteResult)){
            MmwDemo_handleObjectDetResult();
        }
    }
}

但似乎没有帧触发、毫米波报告没有错误。

波形配置出了什么问题、如何 解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Zhu:

    请在下面找到我的问题-  

    1) 1)您此次测试使用的演示是什么?

    2) 2)您正在使用哪种配置?

    3) 3)是否在未修改 LUT 的情况下尝试了旧帧配置?

    此致、
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)演示路径:mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\ti\demo\awr294x\mmw

    2)对 ti\demo\awr294x\mmw\profiles\ddm_awr2944中 profile_advanced_chirp_ddma_awr2944  的配置引用、并调整 profileCfg、advChirpCfg、LUTdataCfg 和 frameCfg

    3) 通过修改 LUT (填充 LUT 内容,始终为零), 它 也能工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Zhu:

    我可以从默认配置中看到、配置中的命令序列发生了一些变化。  

    您能否使用默认配置文件确认它是否正常工作?  

    希望您为此配置使用了正确的 OOB 演示、即 DDM OOB 演示。

    页 S:明天有一个假期在这里。 请预计下周早些时候回复会有所延迟。

    此致、
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于在上次讨论后未收到您的回复、我们希望您的问题能够得到解决。

    正在关闭本主题帖。

    此致、
    阿尼尔班