请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944 主题中讨论的其他器件:AM2732、 AWR2243BOOST、AWR2243
我们收到了客户的申请、要求审查适用于 L2/L2+规格的前角雷达。
为了满足相应规格(前置雷达:250m;角雷达:200m)、我们将考虑采用以下芯片组:
- 正面:2芯片解决方案(2xAWR2243+AM2732)
- Corner:单芯片解决方案(AWR2944)
但是、客户还希望查看适用于前置雷达的单芯片解决方案、该解决方案的目标是250m。 您能否为此提供当前/未来的 TI 解决方案?