This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:通过 FTDI 刷写 awr2944EVM

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365108/awr2944evm-awr2944evm-flashing-via-ftdi

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!  

我将遵循"Automotive Visualizer User Guide"。  (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.0&node=A__AOI-FzWeBo96BncHR1pzwA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST) 

我想使用 FTDI 端口对 awr2944evm 进行刷写。 我该怎么做? 我找到了一些与此相关的信息、但这些信息对于我来说是不够的。 我想提前对你的帮助表示感谢。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    如说明中所述、您可以使用 Uniflash 对电路板进行编程:

    UNIFLASH 软件编程工具| TI.com

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想了解的是、是否可以使用 FTDI 端口在 uniflash 程序中进行刷写? 由于我的实验,我看到它不起作用。

    一般而言、我对使用 xds110端口进行刷写不感兴趣、特别是 FTDI 端口有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhat:

    您能否查看 mmwave_mcuplus_sdk_user 指南中的说明?  C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01/docs/mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我查看了您发送的文档、但没有找到任何有关我的问题和情况的有用信息。 您能否提供有关使用 FTDI 端口进行刷写的信息?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhat:

    这些说明使用 EVM 上的 FTDI 端口。

    此致、

    詹姆斯