请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6243 您好!
我们目前正在 使用雷达芯片 IWR6243开发新的雷达模块。 数据表指出该芯片的射频带宽为7GHz (57GHz 至64GHz)。
整个频带分为两个单独的频带、每个频带由一个 VCO 驱动。 VCO1的工作频率范围为57GHz 至60.75GHz、而 VCO2 覆盖范围为60GHz 至64GHz。 因此、仅使用一个 VCO 时、 FMCW-Ramp 的可实现带宽限制为3.75GHz (VCO1)或4GHz (VCO2)。
如何才能生成 57GHz 到64GHz 的连续 FMCW-Ramp? 我们 在文档中找不到有关这方面的任何详细信息。
感谢您的支持
托比亚斯