This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020EVM:无法在实时 GUI 中找到"启用加热器"

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364294/hdc3020evm-cannot-find-enable-heater-in-live-gui

器件型号:HDC3020EVM
主题中讨论的其他器件:HDC3020

大家好、我使用的是 Live software 1.0.6。

用户指南 SNAU267A-2021年6月、第10页 其他 框中有用于启用/禁用加热器的按钮、但它们缺失(只有软件复位按钮)。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello 软件信号、


    感谢大家收看。 我认为、之前的团队已从 GUI 测试软件中删除了该特性、并且用户指南也未更新以反映这一点。 我们目前正在计划将来将此功能重新实现到 GUI 中。

    此致

    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这是我们面临的一个问题:我们正在评估用作其他湿度传感器替代产品的 HDC3020、原因就在于它有加热器。 如果无法测试加热器、恐怕我们会丢弃 HDC3020。

    何时"未来"将提供带有加热器按钮的 GUI?

    是否没有其他选择? 例如、您可以检索旧版本的 GUI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello 软件信号、

    我能够 更改当前版本、并且能够重新启用加热器按钮。 我在此处添加了链接: dev.ti.com/.../

    我不知道为什么从一开始就删除了该功能、但可能是由于客户忘记了禁用加热器、而由于器件运行时间太长、最终引入了负偏移。 因此、我建议在半功率或更高功率的情况下、不要使用加热器超过5分钟。

    我想提醒您几件事:

      -我在我的桌子上测试了加热器的功能,并注意到部件没有超过48C,所以加热器很可能在其"半功率"设置下运行。 如果您希望以更高的功率运行、则需要断开 EVM 板的器件部分并为传感器提供自己的电源、然后按照 数据表第30页的说明 将加热器配置为最大功率。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈利。

    有了新的1.0.7 GUI、我就能够使用加热器、这就足够满足我们的需求了。