主题中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM
尊敬的工程师:
您好!
我使用四个 AWR2243芯片进行级联设计。 现在我们会遇到一个问题。 当我们通过主机向 AWR2243发送复位信号时、AWR2243的 SPI_HOST_INTR 引脚将从高电平拉低。 它始终是一个高层次的问题。 我使用 TI 的 mmwcas-RF-EVM、 主机使用定制电路板。
我们检查了 AWR2243的电源电压是否正常、晶体振荡器信号是否正常、复位信号是否正常、nError_OUT 引脚是否为高电平、SOP 模式是否为 SOP4模式。 当我们启用复位信号时、可以观察到电路板的总电流波动不大。 尽管我们已经检查了复位信号可以先拉低、然后拉高、但我们不确定 AWR2243是否正常启动、因为电流波动很小。
我们如何确认 mmwcas-RF-EVM 运行正常? 串行 UART 上是否打印了日志?
我们如何解决此问题? 谢谢。