This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:如何减小 AM2732的 bin 文件大小

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1355100/awr2243-how-to-reduce-the-bin-file-size-for-am2732

器件型号:AWR2243

大家好、

我的客户正在开发2级联4D 雷达。 他们的 bin 文件约为2K ,他们想要减小文件大小,你能帮助提供一些方法吗? 此外、客户告诉我、如果他们编译整个代码、文件大小与使用库的 bin 文件都不同。 使用 lib 的 bin 文件的大小更大。 您能解释一下吗?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    客户使用的优化级别是什么? 是 R5库还是 C66库?

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    客户已尝试-o0、-o1或其他不同级别。 他们使用的是 R5库、因为它与 MCAN 相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    您可以要求客户使用-os 或-Oz 优化级别吗? 有关更多详细信息、请参阅  1.3.7.优化选项—《TI Arm Clang 编译器工具用户指南》

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    客户使用两种方法编译 bin 文件。

    1.编译所有源代码并获取 bin 文件。

    2.将一些文件编译到动态链接库中,并将它们与其它 C 代码链接。 获取 bin 文件。

    他们发现第二个文件大小大于1个文件大小。 如果希望将文件编译到库中、您可以帮助解释这一点并提供一些减小文件大小的方法吗?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    您能要求客户比较映射文件以了解差异吗? 此外、还要检查任务的堆栈大小。 如果有任何优化代码的范围、那么客户也可以尝试这样做。

    此致、

    桑希塔