This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如果在0x60000000上放置代码、则引导失败

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364981/awrl6432-failed-to-boot-if-placing-code-on-0x60000000

器件型号:AWRL6432

您好!

客户希望使用来自地址0x6000000的96KB RAM 来放置代码或数据、该代码可以在 CCS 模式下正常工作(在闪存上烧录空二进制文件)、但如果在闪存上烧录映像、则无法启动。

我尝试修改了运动和存在检测演示的 cmd 和 syscfg、然后重新生成了问题。 您可以帮助检查错过了哪些内容吗?

1. cmd 和 syscfg 文件如下所示。

e2e.ti.com/.../5141.linker.cmd 

e2e.ti.com/.../8765.example.syscfg

2.代码似乎在 RBL 中挂起。 下面的显示了与 CCS 连接后的 PC 地址。 (将映像刻录到闪存并开机。 然后在 CCS 中连接 M4。)

3.图像不是 2K 的倍数。

谢谢。

克里斯