This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:与 DCA1000连接

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363675/awr6843-interface-with-the-dca1000

器件型号:AWR6843

您好  

如果我们只需要原始数据采集,那么以下连接器 I/F 中可以忽略哪些信号?

 

谢谢

苏美杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请给我们一整天时间与您联系。

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    对于除 I2C 信号以外的原始数据捕获、必须需要所有其他信号。 此外、我们建议使用 I2C、因为它将作为 PMIC 的接口。

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我们以下信号是 DCA1000和 AWR6843之间的信号?

    您能更详细地解释一下它们的功能吗?

    SPI、I2C、RS232、 AR_RESET_POR_N、 AR_sync_IN、  PGOOD、  

    谢谢

    苏美杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    SPI 用于将命令从 Studio 发送到调用 mmWavelink API 的 MSS 应用程序。
    使用 mmWave Studio 时、RS232用于下载固件。
    I2C 将用于设置 PMIC 配置。
    PGOOD 是一个 LED 指示。
    AR_RESET 用于从 mmWave Studio 发出 RESET 断言。

    谢谢。
    昆丹