请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364924/tmp20-tmp20aidrlr
器件型号:TMP20尊敬的先生/女士:
我们将 电路板上的 TMP20AIDRLR 用作温度传感器。 我们 与该传感器连接的 ADC 是 MCP3208-CI/SL。 不过、我们 对这种传感器有一些问题。 使用万用表测量输出引脚时、它显示为1.544V。 但 ADC 从转换出的电压为1.76V。 TMP20输出似乎对负载非常敏感。 通过查看 其数据表(第8.1节)、我们发现我们没有在 TMP20和 ADC 之间放置滤波电容器。
但是、数据表未给出此滤波电容器的确切建议值。 我们尝试放置一个120pF 的电容器。 然后、ADC 读数与万用表测量的结果相似。 但 恐怕添加120pF 可能不是最佳解决方案。 您能给我们一些 关于选择此电容器值的建议吗?
非常感谢!
此致!
萌其