This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:该芯片的回流焊温度是多少

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363419/iwr1843aop-what-is-the-reflow-soldering-temperature-for-this-chip

器件型号:IWR1843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

IWR6843AOP 的回流焊温度是多少? 峰值温度是多少? 我在它的数据表中找不到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 工程师应该来回答这个问题。 这是 TI 应该为您的客户做的基本事情。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉耽误时间、将是 235C +/- 5C、最大峰值为240。

    此致、

    佩德霍姆