This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:在中国使用毫米波雷达避免工业碰撞

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364605/iwr6843-use-of-mmwave-radar-for-industrial-collision-avoidance-in-china

器件型号:IWR6843

您好!

我一直在研究 TI 用于中国工业机器人防撞系统的毫米波传感器。

根据 TI 提供的 与中国法规有关的资源、我不清楚任何可用的传感器是否符合其法规。

如果有人对这一点有任何了解,或者可以指出我的方向去看,那将是感激的。

我已阅读的一些资料来源:

频率选择和规定

TI 毫米波雷达器件监管合规概述(修订版 C)

法规- SRRC 型式认证- P 对讲机证书。 R 中国(srrccn.org)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其原因是、目前中国尚没有关于60GHz (典型工业频率)发射的确切裁决。 这在未来可能会发生变化。

    此致、

    佩德霍姆