This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:控制 MSS 和 DSS 的毫米波接口

Guru**** 2481345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364683/awr6843-controlling-the-mmwave-interface-from-mss-and-dss

器件型号:AWR6843

您好、专家!

我对从 MSS 运行一些毫米波命令和从 DSS 运行一些命令感兴趣。
我已将域配置为 DPM_Domain_Distributed。

DPC 在 DSS 上运行。

mss:
毫米波_open
毫米波配置

DSS:
毫米波_start

该计划将 Wave_Handle c 作为 dps_ioctl 中的参数从 MSS 传递到 dss,然后在 dsss 中访问它以启动传感器。
这是可行的吗?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您联系 E2E。 请允许我们在一天左右提供答复。

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在处理特定的示例项目? 如果是、您可以在此处提及吗? 另外、最好了解您正在使用的硬件和软件版本。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    我们已经对启动的基本示例项目进行了大量的修改、我们再也无法确定它是哪个项目了。
    是否有必要 为该工作配置 mmWave Wave_Execution 的 ExecutionMode?
    如果可以、您可以推荐一个实现此功能的示例项目吗?

    如果有任何其他基本配置选项需要我们设置来启用、我们都是耳朵。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    High_accuration_68xx_dss 和  high_accuration_68xx_mss 演示项目似乎是一个很好的指南。
    我会让您知道情况如何。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    很高兴听到这个消息! 是的、如果您将来遇到问题、请创建新主题。

    谢谢。

    克林顿