This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:不使用 mmwaveStudio 捕获原始数据

Guru**** 2547820 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1366262/iwr6843aopevm-raw-data-capture-without-mmwavestudio

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我想使用 DCA1000 和/或 mwmave EICBoost、从 IWR6843AoP EVM (修订版 F)捕获原始数据 不具有 mmwaveStudio

我希望在连续模式(每帧1个线性调频脉冲)和更高帧速率 (例如200Hz 或更高)下进行测量。 我知道这是不是可能的。

此外、请告诉我应该使用哪个版本的毫米波 SDK、以及要刷写的演示固件。

谢谢。此致、

维尼格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh:

    请查看 TI 开发者区域中雷达工具箱中的 ADC 数据采集工具和文档、它可以作为 mmWaveStudio 的新替代方案。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACcj5qsn5G-kyhEttWYAjg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致、

    Pedrhom.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经知道这一点。 但我的要求是 以连续模式(每帧1个线性调频脉冲)和更高的帧速率 (例如200Hz 或更高)提取原始数据。 您共享的文档表示这是不可能的。  如果可能、请告诉我。  

    此致  

    维尼格什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh:

    我认为除了 mmWaveStudio 之外唯一可以执行 CW 模式的其他工具是 Studio 的 CLI 工具、前提是您尚未了解该工具。 否则、就不可能实现。 我们的毫米波器件专为 FMCW 而设计、而不是 CW、并以大约20Hz 的帧速率运行。

    此致、

    佩德霍姆