This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:用于购买毫米波雷达传感器

Guru**** 2471730 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1366682/iwr1843-for-purchasing-mmwave-radar-sensor

器件型号:IWR1843
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具与软件:

你好

TI 的毫米波雷达首次采购遇到了一些难题。

我想学习使用传感器数据找出道路状况。

要获取传感器数据、购买评估板 xWR1xxx 是否正确  升压 产品?

使用 TI GaN 器件  DCA1000EVM 产品  当我需要采集实时数据时

如果我理解得不好、请告诉我。
如果我需要其他信息、请告诉我

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只想运行演示、那么您只需要升压产品。 如果要调试雷达器件上运行的代码、则需要 mmWave IC BOOST EVM。 如果您要采集原始 ADC 数据并自行离线处理、则需要使用 DCA1000 EVM。

    此致!

    纳特