This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:级联设置中的毫米波链路 API 序列

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365712/awr2243-mmwave-link-api-sequence-in-cascaded-setup

器件型号:AWR2243

大家好、

我成功地将用于 AWR2243的毫米波链接库移植到了基于 Linux 的嵌入式硬件。 我编写了一个应用、该应用使用毫米波链路来配置非级联 AWR2243、一切都正常。 现在、我想编辑我的软件、以便实现具有2个 AWR 的级联设置、一个主设备和一个从设备。

因此、我不确定与2个器件相关的正确 API 序列。 我是否执行与非级联设置中相同的 API 序列、但对主器件和从器件重复该 API 序列(当然、具有必要的差异)。 至于说:首先是针对主器件的完整 API 链、然后是针对从器件的完整 API 链。 或者、在可以调用下一个 API 之前、我是否必须随后再调用主器件和从器件的每个 API。

谢谢、此致、

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim

    您能否查看 DFP 中的示例?  C:Link_Cascade_Example?

    您可以在此处开始了解如何配置两个器件。   

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您的答复。 一定要看看这个。 我还看到、雷达接口控制文档(第6.2节)中有一个示例 API 序列、其中程序流程稍微更抽象一些。

    该选项卡指出、 在为主器件(包括射频子系统)上电并将其设置为主器件、然后为从器件上电(也使用射频子系统并配置为从器件)、然后您可以同时执行其余的配置

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很高兴听到您正在取得进展。  如果您需要更多帮助、请告知我们。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是的、我还有一个问题:器件映射和器件索引之间的区别是什么、如何定义器件映射。 对于单芯片应用、我始终将器件映射和索引设置为1、这样就可以了。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这些问题可以参考 DFP 指南 C:/ti/mmwave_dfp_02_02_04_00/docs/mmwave_dfp_user_guide.pdf 第9.1节来回答

    可 按照文档中的说明在 mmwaveconfig.txt 中配置器件映射。   

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    非常感谢、第9.1节和下面的内容很好地解释了我关于 API 序列的第一个问题。 但我仍然不确定 deviceMap 和 deviceIndex。

    例如、需要为主器件和从器件分别调用 API rlDevicePower (deviceMap、clientCb)、因为它们不应该同时加电。 通过此功能和器件映射、可以看到现在需要为 mmWave Link 加电。 在我对 deviceIndex 的理解中、分配将是明确的。 但我不确定那种信息被打包到 deviceMap 中。

    此致

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请允许我向您推荐我们的软件专家。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James