This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:帧所需的时间

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1367974/iwr6843aopevm-time-required-for-a-frame

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具与软件:

你(们)好。 我正在 iwr6843aop 上运行应用程序。 帧周期为120ms。 我的应用在1次迭代后卡住。 是因为完成一个迭代所需的时间、需要超过120ms 的时间才能完成吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您正在运行什么配置(它在 SDK/工具箱中可用、还是您正在进行自定义配置)?  此外、您是否可以检查帧数参数(frameCfg 中的第4个参数到最后一个参数)为0?  最后、您在运行配置后是否看到任何错误消息?  某些东西可能出现故障、从而导致程序崩溃。

    此致、

    桑托什