This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1354435/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

Bonjour、je travaille actualement avec la carte AWR1843boost et le SDK 3.6。 Je cherche à utilizer cette cette carte en mode USRR。 Cependant、Plays des test r é els、la D é prove des objets est ineffectiveace (Les objets ne sont pas correctement suivis)。 Pourriez-vous m'indiquer 注释修饰符 la configuration de la carte AWR1843boost afin d'am é liorer la D é careas des objets? Merci d'avance pour votre aide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nawel:

    没有直接的方法可以改善这一点。 您将需要根据您的场景修改线性调频脉冲参数。
    为此、您可以浏览有关雷达的培训材料: FMCW 雷达培训系列(TI.com)
    以及如何对线性调频脉冲参数进行编程、详情请访问: https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf

    我们提供通用配置、但客户可以根据其需求和应用对其进行微调。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour、

    J'ai modif é les paramètres è re du chirp . 最有效率的监测工作(包括监测、监测、监测、监测、监测、监测、监测  、监测、监测、监测、监测、监测、监测、监测和 ET 监测)、监测、监测、监测、监测、监测、监测、监测和监测。 pour cela je pensais que le problème è re est peut paramètres au frimware dans les être è re de CFAR OU DBSCAN . Pourries -vous m'aid é e comment peut am é lior é e ces paramètres è re  ? Merci d'avance pour votre aide .   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nawel:

    请允许我重定向到合适的专家。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nawel:

    您将必须修改能够在线性调频脉冲设计头文件中找到的数据路径配置。 建议您浏览一次源代码和信号链、以确定需要更改哪些参数、从而解决您遇到的问题。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour , merci pour Vos r é ponses mais    je n'ai compris pas exactement comment comment comment 注释 je modifierai la configuration dataath pouvais m'exploriques s'il te plait ?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonsoir Kaushik Gowda,  

          是否有任何意见和建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nawel:

    您可以用英语重新发布您的问题吗?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik Gowda、

    感谢您的回答、但我不清楚我将如何修改数据路径配置、您能向我解释一下吗?

    谢谢。