This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365669/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

Bonjour、Nous avons utilis é Notre Carte radar AWR1843 en mode MRR/USRR et nous avons utilis é la sortie de l'algorithme de aggregation includes dans la d é mo comme entre pour Notre algorithme de classification d'objets 中。 après Notre test d'un sur une distance de 10m, nous avons r é ussi à r é cup é rer les donn é es suivantes. Premièrement è re, je n'ai pas compris les paramètres clusterObj.x_loc, clusterObj.y_loc, et deuxièmement pourquoi les valeurs rangeSNRdb et dopplerSNRdb ne sont pas modifies。
pouvez-vous me l'exploriquer s'il vous plaît á? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们您是否检测到放置在10m 处的静态物体?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Salut,

    NON, j'ai d é t é un humain  qui marche devant le radar.

    谢谢"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonsoir ,  pouvez-vous me l'exploriquer s'il vous plaît ?  

    默克公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salut Cesar ,

    NON, j'ai d é t é un humain qui marche devant le radar.

    默克公司