This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:状态始终为正在寻找 DP83tc812R PHY

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1368304/awr2944evm-the-state-is-always-in-finding-for-the-dp83tc812r-phy

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944

工具与软件:

您好!

   现在我们在 AWR2944EVM 上测试 DP83tc812R PHY、但状态始终处于"正在寻找" 状态。  在函数 EnetPhy_findingState 中、

    Alive = EnetPhy_IsAlive (hPhy); Alive 始终为 false。 我已经测量了引脚 CLKOUTRESET_N、INH、VDDIO、VDDMAC、VDDA,VSLEEP、它们都是正常的。  PHY 无法正常工作的原因可能是什么? 或者是否有任何引脚状态可以我确认根本原因?

发现状态的定义如下:

 查找:驱动程序将保持此状态、直到检测到 PHY 处于活动状态并且特定于器件的 PHY 驱动程序已与其绑定。

   如果驱动程序保持在搜索状态、 这是否意味着 DP83tc812R PHY 无法被 AWR2944芯片识别且无法正常工作?

   如果是、原因是什么?  是否有办法确认 DP83tc812R PHY 是否正常工作? 例如测量某些引脚的状态。 我已经测量了 MDIO_CLK 引脚和 MDIO_DATA、它们上面有信号。

   如果不是、则始终处于结果状态?的原因是什么?

Br、

速率