This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征 GUI 修改

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1360842/iwr6843aopevm-vital-signs-gui-modify

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我使用 IWR6843AOPEVM 测试生命体征演示、 我发现 GUI 软件显示的最终结果在 GUI 的内部算法中进行处理。 如果我想更改此处理方法 、使 GUI 软件显示我想要看到的结果、应如何处理?
期待您的回复,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在24-48小时内与您联系。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经有7天了。 我想知道我何时会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很抱歉耽误了时间

    您需要修改位于以下位置的 python 可视化工具

    Applications_Visualizer \ Industrial_Visualizer

    您可以使用命令"python GUI_main.py"来运行修改的可视化工具。 您无需重新生成.exe

    Visualizer 相关文件位于以下文件夹中

    Applications_Visualizer \ Industrial_Visualizer

    生命体征特定代码将位于  

    Demo_Classes vital_signs.py Applications_Visualizer

    此致