This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:mmWave Studio

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1367041/mmwave-studio-mmwave-studio

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:AWR1642

工具与软件:

能否在不使用 DCA1000 EVM 的情况下为 AWR1642 EVM 运行 mmWave Studio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、您可以将 mmWaveStudio 用于任何 TI 雷达 EVM、无需 DCA1000。 但是、您将失去捕获接收到的信号的能力。

    希望这对您有所帮助。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、运行 mmWave Studio 的先决条件之一似乎是同时连接 DCA1000 (我没有)和 AWR1642 EVM。 这就是为什么当我打开 mmWave Studio 时、RadarLinkDLL 无法正常工作的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首次运行 Studio 时、需要连接 AWR1642EVM。 您不需要 dca1000即可。  

    RadarLinkDLL 无法工作可能是由于几个不同的原因。  

    即 Sharef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我阐明了 mmWave Studio 运行不需要 DCA1000、我只需要知道在完成这里介绍的所有操作后为什么会收到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享该错误的屏幕截图。

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个版本的 studio?

    您是否能够在"设备管理"中看到设备的端口?

    您以前是否在其他设备上运行过 Studio?

    您安装了哪个版本的 Matlab Runtime Engine?

    谢谢。

    E. Shareef