This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100-Q1:如何确保它承载16A 电流而不会被烧断。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1369715/tmcs1100-q1-how-to-make-sure-it-carries-16-a-of-current-without-getting-burnt

器件型号:TMCS1100-Q1

工具与软件:

我需要感应我计划设计的并网逆变器的 PV 侧直流电流。 灯串的最大短路电流不超过16A。根据数据表中提到的灵敏度和额定值、TMCS1100A1 (50mV/A)应该足以测量该电流。 但我对封装(8-SOIC、0.154"、3.90mm 宽度)的载流能力持怀疑态度、尽管根据数据表它可以处理20A 的连续电流。  

能否将此传感器用于16A 连续直流电流测量? 为了符合热特性、我需要遵循什么样的 PCB 设计规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arghyadip:

    感谢您的发帖。 我们可以支持此应用、并请遵循下图所示的器件 SOA。 请注意、这是连续的 RMS 电流。  

    我还要附上我们为这些器件制作的热实现指南的链接:

    用于封装磁流传感器的热实施指南

    此致、