This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-Q1:TMAG6181-Q1和 DRV5053-Q1的优缺点是什么?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG6181-Q1, DRV5053-Q1, DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370927/tmag6180-q1-what-are-merit-demerit-for-tmag6181-q1-and-drv5053-q1

器件型号:TMAG6180-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5053-Q1、TMAG6181-Q1 DRV5053

工具与软件:

您好、专家!

现在、我学习了可用于电机控制的位置感应产品系列。

我发现 TMAG6181-Q1和 DRV5053-Q1都是磁器件、TMAG6181-Q1基于 AMR、而 DRV5053-Q1基于霍尔。

我认为我们可以同时使用这两个器件来替换旋转变压器。 是这样吗?

那么、 TMAG6181-Q1和 DRV5053-Q1的优缺点是什么?

谢谢。

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento-San,

    AMR 感应传感器 XY 平面中磁场的角度。  因此、最好位于具有旋转径向磁体的轴上。  也就是说、传感器的中心位于旋转磁体的旋转轴上。  AMR 每转可产生两个完整的输出周期、通常会将精度限制在180度。  TMAG6180集成了2D 霍尔效应锁存器以提供象限数据并消除这种不确定性。  虽然 AMR 可提供极低噪声测量和极高角度精度、但它并不适合用于磁场矢量的 X 和 Y 分量幅度不相等的位置。 不等振幅表示输入非线性、这将产生输出非线性。

    有关更多详细信息、请访问: https://www.ti.com/lit/an/slya085/slya085.pdf

    DRV5053是一款1D 霍尔效应传感器。  每次旋转磁体、您应该会看到一个正弦波周期。  您需要将其中的两个恰好相隔90度放置、以生成正弦和余弦。  灵敏度不匹配和机械误差可能会导致振幅不匹配、需要在计算角度之前校正这一问题。  此解决方案的噪声可能比 TMAG6180高、因此角度精度可能不那么好。

    您可以在本文档中找到有关如何使用此器件的说明: https://www.ti.com/lit/an/slya036b/slya036b.pdf

    谢谢。

    斯科特