This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:drv425

Guru**** 2694505 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1367070/drv425-drv425

器件型号:DRV425

工具与软件:

我想通过测量三相感应电机的凸缘来测量电机的方向。 但是  每次我都没有得到正确的方向。 我发现可能有一些原因  
由于传感器轴灵敏度方向。 在我的例子中,它是垂直轴..
或者我们是否可以使用传感器通过磁通量来测量速度和方向...........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的发帖。  

    通常、外壳会改变电机外部的磁场、因为它会弯曲电机的磁通(假设外壳被金属或铁磁材料包围)。

    我假设您使用 DRV425在外部测量磁场?

    如果是这种情况、则不会得到精确的磁场、因为所有相位都会与电机周围的材料相互作用。

    如果您正在寻找具有磁性的轴、则情况会有所不同。

    您是否正在寻找如下 TI 视频形式的器件?  

    使用磁传感器进行设计:低延迟电机位置

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、感谢快速回复、我附上了我测量电机磁通和方向以及转子速度的磁通的方法的图片。
    器件中没有任何铁磁材料。   我必须使用两个 DRV 传感器测量电机周围的磁通、并分析相同的数据。
    在我的情况下  ,我得到了正确的方向与具体的位置,而不是所有的位置。  
    是否存在任何灵敏度轴对齐问题? 或者  应用中需要任何其他传感器。 如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    对于给我带来的不便、我深表歉意、但是您发送给我的网站在我的机器上被封锁。

    是否有任何方法可以附加图像或 PDF 供我查看?

    我需要发送一个本地文件给我。  

    提前感谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。您可以给我发送您的电子邮件吗?
    谢谢 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您是否可以 通过某种方式通过电子邮件联系您当地的 FAE? 您是否有一个联系人?

    感谢您的耐心等待、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我不知道这一点。 我已附加了我的产品的链接。
    https://www.xylem.com/en-bg/products--services/pumps-packaged-pump-systems/monitoring-control-equipment/monitoring--supervision/monitoring-systems/optimyze/

     还像链路中一样连接了电机。 我安装在摩托车中间位置。
    如果您有任何问题、请告诉我。https://peacosupport.com/3-phase-induction-motor-1hp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您提供此链接。 我将与我们的团队对此进行调查、并在星期二(6/4)与您联系。

    感谢您的耐心等待、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我会将您添加为一个朋友、我们将继续在那里进行交谈。 我现在将关闭该主题。

    此致、  

    乔