工具与软件:
您好!
我正在寻找一种与 TMP106类似但不响应 I2C 常规调用的温度传感器。 我发现的所有满足我的要求的传感器都会对通用广播做出响应。 以下是我需要的规格:
1. 1.8V 电源
2.超过-5 -85°C 时,2°C 精度小于或等于
3.尽可能小
4.无响应一般呼叫
请告诉我您会为我的应用推荐哪种器件。
谢谢!
此致、
扎克·金布尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不可以、我们无法知道哪个器件会通过 NACK 或 ACK 来响应常规调用。 您只需知道一个器件是否定应答、还是所有器件否定应答。 此概念称为有线或。
有一点相关的注意事项是、SMBus 标准具有警报查询功能。 对于共享开漏中断的器件、这种方法可以在置位 ALERT 时将其地址传达给主机。 我们的许多传感器支持 SMBus 警报查询、但它仅适用于警报/中断用例。
谢谢。
任