This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370953/tmp117-tmp117

器件型号:TMP117
主题中讨论的其他器件:IOTMP35

工具与软件:

您好、TI 团队:

在我们的设计中、我们会将散热焊盘焊接到铜板上的铜上。

该覆铜连接到主电源输入的 PE 信号。

在数据表中:

‘散热焊盘未连接到器件接地端、因此不应焊接散热焊盘以获得最佳测量精度。
准确度的影响。 如果焊接了散热焊盘、则其必须保持悬空或接地。


问题:

散热垫与外壳的其它引脚之间的最大电压是多少?


此致

M·赫曼


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果散热焊盘完全以电气方式连接、则必须将其连接到与 GND 引脚相同的电位。 内部散热焊盘和 GND 之间存在低电阻、但不能将其用作 GND 的替代路径。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导热垫连接到主电缆的 PE。 允许的电压电势是多少? 我们需要使用10nF 和1-10MR 将 PE 和 GND 并联。 为了实现最大的安全性、我们可以添加 TVS 二极管、但我们需要在不会损坏传感器的电压电平下工作。
    我们希望 PE 和 GND 的电压电平相同、但出于 EMI 原因、我们不想进行零欧姆连接。
    请提供更多数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在散热焊盘和 GND 引脚之间有一条几乎为零欧姆的路径。 散热焊盘和 GND 引脚之间允许的电压电势为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有具有高阻抗热浴的 I2C 温度传感器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 ISOTMP35、它在芯片和封装选项卡之间具有高压隔离层。