This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243: MMWCAS-RF-EVM :是 SFLASH 持久性吗?

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1367003/awr2243-mmwcas-rf-evm-is-sflash-persistant

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVMMMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

您好!

我们拥有评估板 MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM。

我们希望通过自己的控制器来控制 AWR2243。 为了从一些简单的命令开始、我们要跳过固件加载阶段。 如果我们使用 MMWCAS-DSP-EVM 加载 AWR2243固件、然后关闭电路板、并使用 MMWCAS-RF-EVM + OUT 自己的电路板/控制器再次引导、固件是否仍会存在于 MMWCAS-RF-EVM 的 SFLASH 存储器中。

你能确认这一点吗?

如果是、这是一个非常好的消息、我们知道 AWR2243将从 SFLASH 加载 BSS 和 MSS 固件、因此我们将 按此处所述执行功能固件。 然后我们可以测试控制器发出的一些 SPI 命令。

此致。

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    在这里我看不到任何问题。 仍然、我建议您在完成设置后、使用您在这里提到的相同场景执行一次快速检查。  

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shruti! 我们将对其进行测试。