This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 ARM 兼容软件刷写6843AOP

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370386/iwr6843aop-flashing-6843aop-with-arm-compatible-software

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好! 我正在尝试使用 ARM 处理器器件将图像加载到 IWR6843AOP 的闪存中。 是否有 UniFlash 的替代方案? 如果我没有错 UniFlash 工具,如 dslite 是只为 x86、x86-64系统构建的。

谢谢你。

谢尔吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergi:  

    您对 Uniflash 支持的架构是正确的。

    我们没有用于写入可在 ARM 处理器上运行的闪存的独立工具。 如果这是您需要的结果、则需要按照引导加载程序流程进行开发。 您可以在本 应用手册中找到有关引导加载程序的更多信息。  

    此外、利用我们的 次级引导加载程序(SBL)示例可能更容易。 这使您能够通过 XMODEM 传输通过 UART 发送更新的二进制映像。 如果这个选项对您有用、那么它可能更容易实现。 您可以在此 相关帖子中找到相关信息。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看应用手册。

    顺便说一下、我已经在使用 SBL、但我的目标是首次刷写单元。 现场固件更新问题已解决。

    谢谢你。

    谢尔吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergi:  

    我懂了。 本文档的第3部分包含与您最相关的信息。 在尝试实现时、请随时提出任何其他问题。

    此致、

    约什