请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
工具与软件:
您好!
在 CCS 的工作区内、3D 人员计数项目我们要修改 Gtrack 的 gtrack_create.c 文件。
但此 gtrack_create.c 文件位于 c:src src 下。
如何将在 Gtrack 文件夹下修改的 C 文件放入整个 CCS 项目进行编译?
我应该将 Gtrack 文件夹拖到项目中的3d_people_count_68xx_MSS 中、然后执行编译项目吗? (这是正确的方式吗?)
在编译工程之后、能否包含由 Gtrack 的修改版 C 文件生成的二进制文件?
环境:
毫米波 SDK_03_05_00_04
mmwave_industrial_toolbox_4_12_1
项目:3d_people_count_68xx (带 MSS 和 DSS)
IWR6843AOP
谢谢你。