This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:外部汇流条支持检测高电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370827/tmcs1126-q1-external-busbar-support-for-detecting-high-current

器件型号:TMCS1126-Q1
主题中讨论的其他器件:TMCS1126

工具与软件:

您好!

我知道有几个竞争对手使用霍尔效应传感器来检测电流。  我也可以使用汇流条支持外部电流轨、从而支持500A 或甚至更高的电流、但我在数据表、应用手册或 E2E 中看不到此类注释。   您的产品是否能通过汇流条支持外部电流轨?  我看不出其他竞争对手能够 做到这一点的任何原因 、但您的霍尔效应电流传感器无法做到、因为竞争对手应该使用相同的架构。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    我们目前没有理想的解决方案。  TMCS1126等霍尔传感器具有可去除环境 光的差动特性。  我们的另一个霍尔传感器专为位置感应而设计、具有非常适合磁体位置感应的属性。  由于所需的机械结构限制、我们可使用的另一个器件只有少数实现方案: https://www.ti.com/tool/DRV425-BUSBAR-EVM。 它带有磁通门、需要修改汇流条。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier - San:

    感谢您的评论。  我认为我不是唯一希望让您支持 TMCSxxx 的汇流条的人、因此我希望您能够在不久的将来拥有这方面的路线图。

    此致、

    川崎义和