主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP、 DCA1000EVM
您好!
我想修改适用于 IWR6843AOPEVM 的毫米波 SDK 中提供的演示二进制文件的部分内容、但我想知道应该查看哪个电路板目录。
我看到 DEMO/xwr68xx、但 当前不存在 AOP 配置、不在代码中、也不在 Makefile 中。 另一方面、在 demo/xwr64xx 中、我看到 在 main.c 中使用了 AOP 构建选项和 gAntDef_IWR6843AOP。 这是否意味着我应该从 demo/xwr64xx 中的.c 文件开始、以便 自定义固件在 IWR6843AOPEVM 上运行、而不是 DEMO/xwr68xx 上运行?
另一个问题:首先、我想在 IWR6843AOPEVM 上不使用 HWA、但 DEMO/xwr64xx 似乎专门使用 HWA、而不使用 DSS 内核来进行数据处理。 另一方面、demo/xwr68xx 确实使用 DSS 来处理数据(但同样、它不具有 AOP 构建选项)。 我在 IWR6843AOPEVM 的 MSS 和 DSS 上运行自定义固件的最简单方法是什么?
提前感谢!