This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:申请支持楼宇占位检测示例的毫米波演示配置

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWR6843, IWRL6432, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370651/iwrl6432aopevm-request-for-configuration-of-mmwave-demo-that-supports-building-occupancy-detection-example

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、IWRL6432AOP 、IWR6843、IWRL6432

工具与软件:

您好、TI!

基于  来自"mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\tests"的使用毫米波进行楼宇占位检测示例、我有一些问题:

  1. 这个示例是使用 IWR6843AOP 上的毫米波演示固件吗?
  2. IWRL6432AOP 是否可以执行与本示例类似的物体跟踪? 通过安装架空或壁挂安装? 如果不能、 IWRL6432AOP 的限制是什么?
  3. 在"PC_6843_3D_AOP_OVERHEAD_3M_RADIO_LOW_BANDWIDTH.cfg"中、compRangeBiasAndRxChanPhase 是如何找到的参数?

此致、

C·蒂安