This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:具有 DCA1000 EVM 接口的 IWRL6432BOOST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365524/iwrl6432boost-iwrl6432boost-with-dca1000-evm-interface

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

团队成员、您好!

我正在尝试使用 具有 DCA1000 EVM 接口的 IWRL6432BOOST 捕获原始数据。 不过、我不能这样做。 您能帮助我使用 IWRL6432和 DCA1000 EVM 捕获原始数据吗?

是否有任何详细的用户指南/说明文档。 根据 DCA1000 EVM 文档、我已设置硬件、并且我将使用 mmWave Studio 02.01.01.00。 我还更改了以太网设置、并通过更改开关位置来切断雷达板的电源。

请指导我进行工作设置。

谢谢、此致

Prashant Koparde.