This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:关于2944 EVM支持的最大chirp和numAdcSamples Ω

Guru**** 2644615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1371882/awr2944evm-2944-evm-chirp-numadcsamples

器件型号:AWR2944EVM

工具与软件:

目前可以使用4TX、4RX、最大可以设置number μ s (共 loops为64、numAdcSamples为1024 μ s)
但是设置number μ V 或 loops为128、numAdcSamples为1024就不行了、μ V

关于这个的限制在哪 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JX:  

    此配置是否出现任何错误。 可能会存在一些时序问题。 如果遇到任何错误、可以分享屏幕截图吗?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经解决了 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JX:

    很高兴知道您的问题已解决。 我将在此处结束该主题帖。

    此致、

    Shruti.