This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:电路板、AWRL1432BOOST 和 AWRL1432BOOST-BSD 之间有何差异?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST, AWRL1432BOOST-BSD, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1372945/awrl1432-what-are-the-differences-between-the-boards-awrl1432boost-and-awrl1432boost-bsd

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具与软件:

您好!  

 有两个演示板 AWRL1432BOOST 和 AWRL1432BOOST-BSD。 从天线的角度来看、它们是不同的、设计这两种类型的天线的原因是什么?  两个电路板之间是否有其他差异?

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    BSD 天线具有更高增益的天线。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    BSD 天线具有更高增益的天线

     更高增益的天线、更长的检测距离、对吗?

    除天线外、两块电路板之间是否有差异?

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata、

    BSD 板上还具有一个额外的板载 TCAN4550。  

    BSD 板专为12V 输入和5V USB 供电。  

    谢谢!

    E. Shareef