This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:为 AWR2944EVM 构建项目的步骤

Guru**** 2557720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1373620/awr2944evm-steps-to-building-project-for-awr2944evm

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

团队成员、您好!

我为 AWR2944构建一个项目。 因此、我导入 (awr2944_mmw_nonos_demo_tm)  CCS 中的位置 (radar_toolbox_1_30_00_05) 项目将无误地生成。

之后、我在 AWR2294中将 aapimage 文件与 SBL 文件( sbl_qspi.release.tiimage )、如中所示 (mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuild\awr294x-evm)  我在 demo visualizer 代码不起作用。 你能告诉我为什么吗? 或者这一步不正确。 请指导我如何正确构建工程。

谢谢。

MIIT Prajapati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    以下项目具有已知错误、但无法正常工作。 该问题将在后续版本中修复。

    BR、

    Anand 的 Animesh