This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:我希望使用 IWR1843实现远距离测距(10m~100m)并实现厘米级精度。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1372352/iwr1843-i-want-to-implement-long-distance-ranging-10m-100m-with-the-iwr1843-and-achieve-centimeter-level-accuracy

器件型号:IWR1843

工具与软件:

您好、

我希望使用 IWR1843实现远距离测距(10m~100m)、并实现厘米级精度、同时优先考虑精度。

问题1:

我可以用 MRR 代码实现这一点吗? 我还研究了 LEVEL_SENSING 演示。 Zoom 能够解决这一问题吗?

问题2:

如果我使用 LEVEL_SENSING 演示、能否将天线配置更改为三发射和四接收(3T4R)?如果是、可以达到的最大测量距离和精度是多少? 液位传感演示的当前版本是1843。 我尝试了将 CLI 命令修改为 channelCfg 15 7 0用于三发送和四接收模式、但当连接到 GUI 时、没有显示任何内容。  

我需要 TI 的技术支持。

此致。

Henrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一问题、并将在明天结束前作出答复。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题1。 通过电流液位检测演示、可以获得毫米级精度。 该演示将一直工作到10m。 但如果要在100米之前实现更高的覆盖范围、则必须使用光学透镜。 使用相同演示的光学透镜

    问题2: 该演示无法使用多个 Tx/RX Rx、因为此用例是1Tx/1RX。 Zoomfft 是根据1RX 的数据计算得出的、因为该演示是为了计算毫米级精确距离、而角分辨率不是本演示的重点。 如果需要角分辨率、则您可能需要向开箱即用演示添加坐标

    此致