This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:每个位 ACTIVE_REG 寄存器的含义

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1371944/awr2944evm-what-is-meaning-of-every-bit-alive_reg-register

器件型号:AWR2944EVM

工具与软件:

您好、

每个位 ALIVE_REG 寄存器?ALIVE_REG 的含义是什么:

如果 bit0=1、则表示 PHY 地址为0、bit1=1、则表示 PHY 地址为1、依此类推、对吗?

BR

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    有关 MDIO 的更多见解、请查看 TRM 中的此部分

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

        感谢您的答复。 我还有一个问题。 例如、在 AWR2944EVM 上、DP83tc812用作 PHY 驱动程序、如果 ALIVE_REG 寄存器的位1为1、是否意味着 DP83tc812 PHY 地址为1?换而言之、 ALIVE_REG 的位值可以指示 PHY 地址 ID、对吗?

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    MDIO 模块将轮询这些位以检查是否有 PHY 连接到它。 PHY 确认链路后、它将更新 MDIO_ALIVE 寄存器的相应位。

    例如、如果 PHY 确认地址5、则活动寄存器的第5位将被置位、类似地、如果地址30将被确认、则活动寄存器的第30位将被置位。 对于您的示例、如果设置了位0、则表示 PHY 地址0已得到确认。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

      「我知道了,我会很快回来的。」

    BR、

    速率