This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:如何获取 BSD 代码?

Guru**** 2545050 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1372044/awrl1432boost-bsd-how-can-we-get-the-bsd-code

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件:AWRL1432

工具与软件:

您好、

在 radar_toolbox_2_10_00_04\source\ti\examples\adas\awrl1432_entry_level_blind_spot_detection\prebuild_binaries 中、我们只能获得二进制文件 adas_BSD_demo.Release.appimage、但我们无法获得代码、 如何获得 BSD 演示?

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间与特定的营销团队核实

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

       谢谢、我期待您的参与。

    BR

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

      BSD 代码是否有任何回复? 我很期待这件事。

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此时决定不将源代码作为 Radar Toolbox 的一部分发布。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

      何时会发布源代码? 是否有任何计划?

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还没有计划

    谢谢你

    Cesar