This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:此雷达能否获得有关物体的信息##39运动速度和物体的信息##39;s RCS?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1374139/iwr1843boost-can-this-radar-get-information-about-the-object-s-speed-of-motion-and-the-object-s-rcs

器件型号:IWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWR1843

工具与软件:

我想使用 IWR1843获取物体运动速度及其反射 RCS 信息、而无需使用额外的 DCA 评估模块、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCA1000用于未经滤波、未处理的原始 ADC 数据转储。 只需使用具有示例代码的1843/6843即可获得对象的径向速度和 SNR。

    此致、

    Pedrhom