This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:AWRL1432BOOST 的泊车辅助演示

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1373568/awrl1432boost-the-parking-assistance-demo-for-awrl1432boost

器件型号:AWRL1432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

您好!

   AWRL1432BOOST 是否有泊车辅助演示?或者是否有任何现有演示可针对泊车辅助进行修改?

谢谢。

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 MMWAVE-L-SDK 中的毫米波演示: C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\mmw_demo\mmwave_demo

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

      「我知道了,我会很快回来的。」

    BR、

    速率