This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:SDK3.6中使用 TI 构建工具链的任何示例 cmake 示例

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1366803/iwr6843aopevm-any-example-cmake-examples-of-using-ti-build-toolchain-in-sdk3-6

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在尝试使用 CMake 来管理构建配置是否有使用 CMake 以及 SDK3.6中工具链来构建固件的示例(对于毫米波演示示例)?  

谢谢

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请耐心等待我们-我们正在达拉斯遇到一些断电情况、这可能会延迟我们的帮助。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    是否有任何更新?  这个示例将节省大量的时间,为6843和6432平台维护软件。 但我们可以理解 这是否超出标准支持。

    让我们结束这个,如果你们没有任何计划工作,我的同事必须开始他的冒险。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我们没有任何这方面的示例。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。