This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:我们使用 AWR2243P 芯片构建了多个 PCB、但现在转移到支持级联的新通用 AWR2243芯片

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1371487/awr2243-we-have-built-multiple-pcbs-with-the-awr2243p-chips-but-now-moved-over-to-the-new-generic-awr2243-chips-that-have-cascade-enabled

器件型号:AWR2243

工具与软件:

我们有一些 PCB 组装有 来自 TI 两个不同批次的多个 AWR2243芯片、我们使用两个不同批次的 TI 20pc AWR2243芯片、一半按预期工作、另一半在对第一个芯片编程后得到错误代码282、这似乎表明存在级联问题。

下面实际芯片上的文字、左对齐的主文本芯片所有版本 都有问题、中间对齐的主文本所有版本都有错误代码282故障、所以即使所有器件型号都相同、我们也想知道这些芯片变化之间的区别。

AWR2243
BG
19ZDHV9
583A ABL G1

AWR2243
BG
25ZCHC9
583A ABL G1

感谢您的帮助。 Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清我上面的帖子、芯片上居中对齐的文本都按预期工作、左对齐文本不工作、错误282。 这些都是相同的芯片器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mmwavelink 头文件报告在屏幕下方、因此、我们假设并非所有 AWR2243ABGABLQ1 都启用了级联、器件型号相同、芯片上的文本相同、那么我们如何知道哪个是?

    是否有办法在不对 PCB 进行返工和再次购买芯片的情况下实现级联、并希望它们是正确的...

    我们这里有额外的芯片库存、我们需要知道哪些芯片可以级联、哪些芯片不能级联、芯片上是否有打印的批号可以帮助解决该问题?

    我们是否需要把这些 PCB 送回 SMT 组装商、用  TI 购买的全新 AWR2243ABGABLQ1芯片替换芯片? 我们如何知道同一问题不会再次发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukdar、

    请参阅此帖子 :AWR2243:器件映射1:通道配置失败、出现错误代码282 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    如前所述、如果您碰巧收到早期样片器件、那么它们可能不支持级联。  从2022年6月开始购买的所有器件均应支持级联。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的答复。 我复查后发现这些芯片是 2022年6月22日从贸泽处购买的、并且芯片上有批号19ZDH59丝印。 批处理代码到目前为止的映射是什么?

    谢谢 Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukdar、我将与我的计划团队核实。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 James、在我们将电路板送回以使用新芯片进行返工之前、最好知道批次代码应该是什么、或者是否有批次代码支持级联的指示器。

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukdar、

    请花一点时间了解我们的计划者说了些什么。  BTW、TI 通常无法控制分销商在收到我们的材料后会做些什么。  如果您从 Mouser 获得材料、最好向他们核实、以确保他们只会将2022年6月之后收到的材料发送给您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、

    我们从2023年开始直接从 TI 购买大多数 TI 有源器件、如果我们知道这是 AWR2243的潜在问题、我们就不会使用这些芯片。

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukdar:

    我明白这有点令人沮丧。  如果您现在直接从 TI 购买任何新器件、它们应该已启用级联。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、我们在过去一年里内部采购了更多这些器件、其中一些是 TI 提供的、一些是 Mouser 提供的。 是否有支持级联的批号指南?

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 James、我们有一些直接从 TI 购买的芯片、能否解释一下生产日期代码2212+5、这是否转换为2022-Dec 05?

    我们无法获得 从 Digikey 和 Mouser 购买的芯片的合格证书、但我们最好能够了解如何查看 TI.com 购买的芯片。

    谢谢 Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukdar、

    这可以通过封装来实现。  例如:

    AWR2243
    BG
    19ZDHV9
    583A ABL G1

    "19"是生产日期代码。  1= 384; 9 =九月。

    AWR2243
    BG
    25ZCHC9
    583A ABL G1

    "25"是生产日期代码。  2= 430; 5= 5月。   等等

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 James。

    因此、我们于2024年5月从 TI.com 购买的每包20块 AWR2243芯片(如上表所示)将于2022年3月和2022年5月(均在2022年6月之前)生产。 那么 TI 支持级联这些芯片的年份/月份是多少、我需要知道我们需要在办公室对垃圾进行库存盘点、以及我们可以在将来的组装中使用哪些芯片。 我们所有的设计都使用级联 AWR2243、在构建之前、它们都使用了易于识别的  AWR2243P 芯片。

    2024年5月13日直接从 TI 购买的芯片的批次追踪代码:23ZC4E9、25ZCG99、25ZCHC9、25ZC2D9、25ZC2F9、25ZC2L9、25ZC2M9、25ZC2Q9、25ZC2S9、25ZC2V9

    它还打开了一个问题、当 TI 决定所有 AWR2243芯片都支持级联时、TI 肯定应该选择 AWR2243P 作为后续的产品器件型号、这避免了所有混淆。 对于两个不同功能的芯片具有相同的器件型号是令人难以置信的令人沮丧。

    James、顺便提一下、我非常感谢他们对这个问题的快速反应、因为我们在这里偶然度过了两天、试图在组装后获得电路板的功能测试。

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    应该是2022年6月之后。  但是、我也会在内部对此采取后续行动。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、下面是2024年5月13日从 TI.com 购买的芯片产品的合格证书。

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke、请允许我内部跟进。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James、如果我们近期有新产品、我们在2024年5月购买的这一批次中包含了2022年3月和5月的一些芯片、这一点我们很关注、也很乐意澄清截止日期。

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我们团队中的某个人将会与您联系、

    此致、
    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukdar、  

    很抱歉耽误你的时间。 我在内部进行了跟进、我们将能够为您发货新器件、以替换直接从 TI 购买的旧器件。 请确认购买的数量是20。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Aydin、正确的是购买了20件。 我是否需要发送包含更多详细信息的 DM、是否与上面的符合性认证中的详细信息相同?

    再次感谢。

    此致、Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukdar、

    我会通过电子邮件与您联系。 您是否可以通过  合格证书发送@ tid.com 上的 dash kiasat  

    此致、

    Aydin