This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:毫米波传感器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1375595/iwrl6432aopevm-mmwave-sensor

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWRL6432AOP、IWRL6432

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 IWRL6432AOP 评估模块连接到毫米波演示可视化工具

(https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer ver/3.6.0/)。

但是,它提供了此声明:(*)对于 SDK 2.1 LTS 发行版,请使用此链接: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer ver/2.1.0/.

根据通知,我切换到了上述网页。 但是、这对任何电路板都是不可能的。

您能帮忙吗?

Knut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这是不正确的用于 IWRL6432的可视化工具。  SDK 可视化工具位于 SDK 本身中的 /tools/visualizer.  此外、您还可以使用位于雷达工具箱内的工业可视化工具、该工具箱位于处 /tools/visualizers Applications_Visualizer Industrial_Visualizer。  IWRL6432所需的 SDK 为 SDK 5.4。

    此致、

    Santosh