This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:具有分类 CFAR 检测的 CPD

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1376117/awrl6432-cpd-with-classification-cfar-detection

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

您好、在《采用分类方法的 CPD 用户指南》中、介绍了 CFAR 之前3D 距离-方位角-仰角图2D 距离-方位角阵列的维度降低。 它说:

3D 距离-方位角-仰角热图被视为2D 热图、其中方位角和仰角尺寸已缩减为一维(angleInd = azimInd + elevInd * azimDim)。

我是否正确陈述了、如果距离方位角仰角的维度为[N_range、N_azimuth、N_Elevate]、它将简化为[N_range、N_elimation*N_azimuth]、其中对于每个距离、每个仰角指数的方位观察员都将附加到一个数组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    您的理解是正确的。

    此致、

    TIM