This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740-INA741EVM:20位版本不可用?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1375364/ina740-ina741evm-20bit-version-not-available

器件型号:INA740-INA741EVM
主题中讨论的其他器件:INA741INA740B、INA740A

工具与软件:

您好、TI:

我们要在应用中使用 INA741 (20位版本)。 我们一个月前收到了一些 PINA741样本。 现在我们无法再访问产品页面(Fehler 404 nicht gefunden | TI.com)。

这是一个什么样的问题?  

提前感谢您。  

Joerg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joerg、

    20位版本将不会完全发布、因此在预先通知后已从网站上删除。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供的信息。

    我们没有收到任何关于删除的信息。 我 在5月24日开始时订购并收到了 Pina 741的样本、没有任何有关停药的提示。 停产的原因是什么? 是否有更新版本的计划? 您是否可以选择具有类似性能的替代部件?

    提前感谢您。

    BR Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joerg、

    由于器件刚刚开始预告(原型)发布、因此没有停产通知。 在大多数情况下、这些器件在完全上市后对数据表所做的更改极小。

    该参考设计未针对后续版本制定计划。 最接近的备选器件是 INA740A (INA740B 的关联性第二高、且精度略低于 INA740A)、二者基本上与 INA741完全相同、只不过测量寄存器是16位、而不是20位。 不过、所有热性能和功能以及引脚布局/顺序都与 INA741是相同的。 虽然 A 版仍处于预发行阶段、但今年仍应完全发布。

    老实说、我不知道我能为停产提供多少(我正在询问)。 但是、我可以说、它与功能或操作无关。

    此致、

    Peter