This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 SBL 的固件更新故障

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1373789/iwr6843aop-firmware-update-failures-using-sbl

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

我正在使用 IWR6843AOP、并尝试通过 SBL 解决方案实现 FOTA。

虽然我成功地使用 SBL_transportDownloadFile ()函数的 QSPIFlash_singleWrite ()复制了固件二进制文件,但映像加载程序无法正常工作。

我是否需要进行任何具体修改?

此致、

Minwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    加载图像时遇到什么具体问题/错误?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    此过程不再继续、尽管未生成特定错误消息。 在 SBL_bufferMgmt 函数的 sbl_multicoreImageParser 阶段似乎存在问题。

    以下是在将我的代码与参考代码进行比较时发现的差异。

    在  sbl_multicoreImageParser()之前

    在  sbl_multicoreImageParser()之后

    此致、

    Minwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +  

    其他异常包括 SBL_buffer_parser_RPRC_DWLD 函数仅运行一次、不会进一步重复。

    当通过 SBL 参考代码的 UART (XMODEM)下载大小为0x9b984的文件时、该文件将变为0x9ba00。 我不确定额外的124字节来自哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joh。

    您对 SBL 示例进行了哪些具体的代码更改、以及在运行自定义示例时在终端上得到了什么输出?  我想确认您在尝试通过 Tera Term 上的 XMODEM 发送二进制文件时选择了1k 选项。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Santosh:

    我在 SBL 示例中添加了 SPI 通信代码、并仅将 UART 用于调试目的。 (我没有使用 XMODEM 1K 下载固件文件、

    我刚刚使用了 XMODEM 1K 来比较固件文件的大小。)

    在 SBL_imageFlasher 函数中、我通过 SBL_transportDownloadFile SPI 以63字节段将整个固件数据写入闪存。

    SBL_imageLoader 函数未进行任何修改、但在将输入缓冲区加载到 RAM 时似乎存在问题(例如魔术字值不断变化)。

    缓冲区大小修改详情如下。

    此致、

    Minwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    让我来看看这个问题、并将在星期一结束时提供最新信息。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    对延迟响应深表歉意。  从查看您所做的更改、 我会确保第一张图像的参数与原始演示相同。  这些宏主要用于设置闪存、以便清除 SBL 将新映像写入 SFLASH 的麻烦。  在加载方面、我还要确保加载地址正确;您是通过中断倒计时来加载图像、还是只是尝试启动工厂映像?  原始代码假设备份映像位于 P4 (0x00180000U)中、主映像位于0x40000中、因此我只需确保您已更新刷写代码以应对 SFLASH 地址的更改。

    此致、

    Santosh