This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:TI 推荐作为自行车 RCW 应用最具成本效益的解决方案?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1377362/awr1843-ti-recommend-as-the-most-cost-effective-solution-for-bike-rcw-application

器件型号:AWR1843

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TI 是否为1843提供自行车应用或远距离(>250m)雷达应用示例?

以及哪个芯片(183,142,6432……)  TI 推荐作为自行车 RCW 应用最具成本效益的解决方案?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当前的自行车雷达演示仅在 xWRL1432器件上受支持、可以检测120米以上的车辆。

    此致、

    Santosh